结果:找到"400G光模块 数据中心",相关内容1000条
  • AI数据中心架构升级引发800G光模块需求激增
  • 800G光模块需求的激增直接反映了对人工智能驱动应用不断升级的需求。随着数字环境的不断发展,对更快、更高效的数据传输的需求变得势在必行。800G光模块的部署,加上向2层叶脊架构的过渡,反映了满足现代计算需求的战略举措。为什么需要800G光模块?800G光模块需求的激增与数据中心网络架构的变化密切相关。传统的三层架构(包括接入层、聚合层和核心层)多年来一直是标准。随着AI技术规模和东西向流量的不断扩大,数据中心网络架构也在不断演进。在传统的三层拓扑中,服务器之间的数据交换需要经过接入交换机、汇聚交换机和核心交换机,这给汇聚交换机和核心交换机带来了巨大的压力。如果按照传统的三层拓扑,服务器集群规...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G AI 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-03-05 17:36:00
  • 400G并行数据中心如何布线?
  • 数据中心光模块有两种传输方案——并行和波分,同速率的并行光模块成本低于波分光模块,而光纤成本则恰恰相反。因此,在短距和中长距传输方案中,选用并行方案优势较大。本文以易飞扬400G光模块为例,讲解400G并行系列光模块在数据中心如何应用。“并行”二字翻译自”parallel”,并行光纤方案是当前数据中心扩容的重要方式。从机架之间的多模并行方案到中长距离的单模并行方案,并行光模块的优势在于模块本身成本低且可靠性高。随着速率的不断升级,市面上已发布不少400G光模块,其中常见的并行光模块有400GSR8、400GPSM8和400GDR4。易飞扬400G并行光模块有以下光口:场景一:QSFP-DDt...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 并行 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-07-25 15:08:00
  • 400G平行光器件助力数据中心光互连
  • 随着5G时代的到来,全球出现了越来越多的超大型数据中心,需要部署大量的高速光模块,400G技术应运而生。目前,三个国际标准组织(IEEE、ITU和OIF)都已经发布了相关400G标准,部分顶级的光模块供应商皆已推出应用于数据中心的400G光模块。易飞扬是平行数据中心技术的主要倡导者,在平行光互连技术领域投入和研究较深,本文就来探讨400G平行数据中心光互连方案。数据中心内部光互连有服务器-ToR、ToR-Leaf、Leaf-Spine和Spine-DC,根据传输距离不同,400G目前有多种平行光互连产品,包括400GSR16/SR4/SR8/AOC/DR4和PSM8。由于400GSR16使用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-02-10 11:39:00
  • 400G可插拔光模块与相干DWDM结合实现长距离DCI
  • DWDM和路由技术的结合是400G可插拔DWDM光模块长期合作的关键。相干DWDM产品准备与400G相干DWDM可插拔光模块的引入保持同步。本文将研究相干DWDM的演进,更深入地研究400GQSFP-DD相干DWDM可插拔光模块背后的细节,并探讨如何实现DWDM和路由技术的融合。相干DWDM发展在不到10年的时间里,DWDM模块取得了长足的进步,光器件变得越来越小,速率越来越高。它在同一时间段内速率增长了10倍:从2011年的40G增长到今天的400G,在不久的将来还会有800G的可插拔光模块出现。图1:相干DWDM模块的演变相干光学技术的引入是DWDM系统开发中最重要的创新之一。相干光学设...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 相干DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-28 11:04:00
  • 易飞扬发布400GQSFP-DDPSM8光模块,助推数据中心平行解决方案
  • [中国,深圳,2021年1月6日]数据中心平行光模块技术倡导者——易飞扬即日宣布推出业内领先的400GQSFP-DDPSM8(8路单模并行)光模块,可满足400G数据中心内部2km以内的光互连需求,支持OTN协议标准,这一产品的推出弥补了短距离400GSR8链路距离不足的问题。随着5G时代的到来,全球出现了越来越多的超大型数据中心,需要部署大量的高速光模块。100G作为上一代的主流技术,已进入其生命周期的成熟和稳定阶段,单位比特成本的降低受到极大限制,400G技术应运而生。目前,三个国际标准组织(IEEE、ITU和OIF)都已经发布了相关400G标准,部分顶级的光模块供应商皆已推出应用于数据...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-06 16:38:00
  • 剖析数据中心三层网络结构设备的光互连方案
  • 数据中心是现代信息网络的重要基础设施,由于网络需求的不断增加,对数据中心服务器的规模要求也越来越大。目前,数据中心常见的网络系统架构为三层架构,包含核心层、汇聚层以及接入层。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下传统数据中心网络架构及互连方案。(1)接入层接入层由各功能设备和接入交换机组成,提供主机和服务器在数据中心中的接入,支持主机端口的访问控制,具有高密度的接入能力,为用户提供网络访问功能及相关网络服务。接入层交换机的上行端口为光口,下行端口与服务器连接时可采用光口,如果距离小于30M也可以采用电口,用Cat.6A类双绞线连接。接入层与汇聚层互连方案:目前接入交换机端口到汇聚交...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-27 18:38:00
  • 40G数据中心常用到的光模块,读这篇就够了
  • 40G网络已经普遍应用于数据中心,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么易天光通信(ETU-LINK)就给大家盘点下40GQSFP+光模块的类型究竟有哪些。1、40GBASE-SR4光模块:该模块采用MPO连接头,工作波长为850nm,通过搭配OM3多模光纤一起使用时传输距离最高可达100m;与OM4多模光纤使用时传输距离可达150m,主要用来实现数据中心内网络设备间的短距离连接。40GQSFP+SR4光模块除了可以用MPO光纤跳线实现两个40G网络设备间的连接,还可以与MPO-LC光纤分支跳线使用实现40G网络设备和10G网络设备间的连接。2、40GBASE-eSR4(QSFP...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-03 08:47:00
  • QSFP-DD或将成为400G光模块的主流封装
  • 时间进入2019年,400G成为了光通信行业的热门话题,全球领先的几大光模块厂商都推出了各自的400G光模块。当把这些厂商的400G光模块封装罗列出来后(如下图所示),我们发现除了被收购的Finisar以外,其他厂商都采用了QSFP-DD封装——市场似乎已经认可了QSFP-DD作为400G光模块封装的首选。有个别厂商还额外推出了OSFP封装和CFP8封装的400G光模块。?主流厂商的400G光模块封装一览小提示QSFP-DD是QSFP-DDMSA小组定义的一种高速可插拔模块的封装。QSFP-DD封装的发展史为什么主流厂商都选择QSFP-DD封装呢?这是不是意味着未来的400G光模块将以QSF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 通信 QSFP-DD 400G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-09 18:17:00
  • 易飞扬200GQSFPDDPSM8光模块助力数据中心低成本持续演进
  • 讯:光互连技术从100G正在走向200G/400G,数据中心的演进有着多种不同的路径。易飞扬独有的PSM全系列产品线就是其中一种低成本的光互连路径,包括40GPSM4,100GPSM4,200GPSM8全速率并行光模块产品,均是基于NRZ编码格式。200GQSFPDDPSM8光模块易飞扬新近推出的200GQSFPDDPSM8光模块满足QSFP-DDMSA标准,传输距离高达10KM,采用并行8路、单路25Gbps设计,低功耗优势显著,功耗小于6W,工作温度满足0~70℃。工艺精良。独到设计的光引擎,不仅提升生产效率,更大的优点在于大幅度降低产品成本。QSFP-DD凭借其倍增的宽带优势,成为下一...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-15 17:52:00
  • 「展望2019」最新光模块市场简析
  • 光模块市场的中国力量在过去的一年里,中兴禁令导致对全球的网络建设产生了连锁反应。然而云网络以及大型数据中心仍然能成为光模块强大的收入来源,由于竞争的日益激烈,100GbE光模块的价格有所下降,但是在未来的三年内,市场的需求依然强劲。与此同时,一些运营商已经开始提出更高速的设备需求,例如谷歌已经开始部署2x200GbE的光模块,美国运营商AT&T更是和坚持以设计领先的光通信模块供应商易飞扬(Gigalight)签署了关于400GAOC产品的战略合作协议等。?易飞扬(Gigalight)400GAOC产品测试图自从2018年国内厂家相继在OFC展会上推出400G产品、易飞扬在关键专利上击...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-14 17:57:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: